これらの温度変化は性能と安全性に大きな影響を与え、部品の劣化、早期の故障、潜在的なシステム故障につながります。サーマルサーキットブレーカーや磁気サーキットブレーカーなどの従来の回路保護方法は、このような状況で精度を維持することが難しく、敏感な機器を適切に保護できないため、動作の安定性を損なう可能性があります。では、温度に敏感な環境において、エンジニアはどのように信頼性の高い保護を確保できるでしょうか。
その解決策として、磁気流体学サーキットブレーカーが挙げられます。その設計は温度変化を補償し、さまざまな条件において正確な保護を提供し、回路を熱による故障や電気的故障から安全に維持します。
極端な温度とそれによる回路の安全性への影響
極端な温度は回路の性能と信頼性に深刻な影響を与える可能性があります。高温は絶縁性を劣化させ、ワイヤーを膨張させ、部品を過熱し、誤動作やシステム障害につながります。逆に極端な低温は金属を収縮させ、接続の緩みと抵抗の増加をもたらすことで、信号を歪め、予期しない故障を引き起こします。低温状態はバッテリー効率も低下させ、システム性能にさらに影響を与えます。主な問題には以下のものがあります。
- 部品の劣化:高温は絶縁体を損傷させ、ワイヤーを膨張させ、部品を過熱し、システムの誤動作につながります。
- 故障の増加:低温は金属を収縮させ、接続の緩み、抵抗の増加、信号の歪み、故障の可能性を引き起こします。
- 効率の低下:熱は半導体やコンデンサの効率を低下させ、故障のリスクを高めます。
- 接続の問題:低温は接続の緩み、抵抗の増加、電気信号の歪みを引き起こします。
- バッテリー性能の低下:寒冷気候はバッテリーの効率を低下させ、システムの信頼性に影響を与えます。
油圧磁気サーキットブレーカーとその作動メカニズム
油圧磁気サーキットブレーカーは、ソレノイドベースのメカニズムを使用して、正確な過負荷保護および障害保護を提供します。油圧磁気サーキットブレーカーのメカニズムには、一連の接点と対になった電流センシングコイルが含まれており、これらは通常の動作中はすべて閉じたままです。過負荷(電流が定格容量を超える)が生じると、直列コイルは磁束を生成し、液体で満たされたチューブ内のコアが移動してブレーカーがトリップします。大きな磁力がコアを引っ張り、ロックを解除して回路を切断します。これらのブレーカーは、温度に敏感なコンポーネントに依存することなく、電流サージに対して高速で信頼性の高い保護を提供します。

図1:磁気油圧サーキットブレーカーのメカニズム(ソース)
過酷な温度環境における磁気およびサーマルサーキットブレーカーの課題
サーマル磁気サーキットブレーカーは多くの用途で効果的ですが、特に極端な温度条件では大きな課題に直面します。
- 不要な中断:大型モーターは短期的な突入電流を発生させ、即座にトリップを引き起こす可能性があります。これにより、予期しない運用中断が発生し、ダウンタイムおよび効率低下を引き起こす可能性があります。
- 温度感度:これらのブレーカーは変化に非常に敏感である場合があります。高温環境では簡単にトリップ(不要なトリップ)する可能性がある一方で、低温環境では必要なときにトリップしない可能性があります。この不安定さにより、運用が中断したり、機器が保護されない状態になる可能性があります。
- 敏感な機器に対する不十分な保護:低過負荷状態では、バイメタルストリップを活性化するのに十分な熱が発生せず、敏感な機器が損傷に対して脆弱になります。
- 設計の複雑さの増大:サーマル磁気サーキットブレーカーに対する感度を高めるために、追加の加熱コイルがしばしば追加されます。これは性能を向上させる一方で、設計を複雑にし、潜在的な故障発生点をもたらします。
- 電圧降下の問題:サーマル磁気ブレーカーは、油圧磁気ブレーカーよりも内部抵抗が高くなります。これは、特に容量性負荷をスイッチングするときに電圧降下および複雑な問題をもたらし、それが電気システムの信頼性に影響を与える可能性があります。
油圧磁気サーキットブレーカーは極端な温度にどのように対処するか
油圧磁気サーキットブレーカーは、高電流スパイク時に安定した状態を保ち、温度変化に抵抗し、正確な過負荷保護を提供するため、敏感な機器を保護し、効率的な動作を維持するのに理想的です。
- 不要な中断の排除:油圧磁気サーキットブレーカーは過電流状態にのみ反応し、短期的な突入電流の影響を受けません。サーマル磁気ブレーカーはモーターの始動時にすぐにトリップしますが、油圧磁気ブレーカーはよりスムーズな起動プロセスを可能にします。短期的な大電流スパイク時にも安定し、不要なダウンタイムを防ぎ、効率的な運用を保証します。
- 安定した温度性能:油圧磁気サーキットブレーカーは、周囲温度に関係なく一定のトリップしきい値を維持します。極端な熱や低温状況において、サーマル磁気ブレーカーに関連する不要なトリップなしで信頼性の高い保護を提供します。この安定性は、変化の大きい環境でもシステムの稼働時間を維持しながら、機器に対する優れた保護を提供します。
- 敏感な機器に対する保護の強化:油圧磁気ブレーカーは、より正確な過負荷保護を提供し、敏感な機器の保護に最適です。これらはトリップするために熱に依存しないため、サーマル磁気ブレーカーを作動させない可能性のある低過負荷電流に正確に反応できます。これにより、デリケートな部品でも電気的故障から十分な保護を受けることができます。
- 設計の簡素化と信頼性の向上:油圧磁気サーキットブレーカーは、加熱コイルを追加する複雑さを回避する、合理化された設計を備えています。部品点数を減らすことで、潜在的な故障発生点を減らし、全体的な信頼性を向上させます。この簡単なアプローチにより、サーキットブレーカーは時間が経過しても堅牢さと信頼性を維持し、誤動作の可能性を最小限に抑えることができます。
- 電圧降下を最小限に抑える:サーマル磁気ブレーカーと比較して内部抵抗が低いため、油圧磁気ブレーカーは電圧降下が少なくなります。このことは、電気システムの完全性を維持し、機器の起動とスムーズな動作を保証するために、容量性負荷を切り替えるときに特に重要です。電圧降下の問題を低減することにより、油圧磁気ブレーカーはシステムの性能と信頼性を向上させます。
Eatonの油圧磁気サーキットブレーカーは危険な鉄道環境でも信頼性の高い保護を実現
競争の激しい鉄道業界の事業者は、安全性、信頼性、効率性を向上させるという大きなプレッシャーに直面しています。油圧磁気サーキットブレーカーは、信頼性の高い保護を提供しながら、不要なトリップを排除する強力なソリューションを提供します。これにより、ダウンタイムを最小限に抑え、性能を向上させ、より安全で信頼性の高い運用を保証し、現代の鉄道システムの厳しい要求を満たすことができます。主な利点は以下のとおりです。
- 過酷な条件:鉄道設備は、ほぼ連続的に使用される間、極端な機械的、電気的、環境的ストレスに耐えています。
- 狭いスペース:コンパクトなエンクロージャは、電気スパイク、過渡、バーストのリスクを高め、回路保護を困難にします。
- 頻繁なスイッチング:反復スイッチング(メトロストップ、トラクションチェンジ、ドアの使用など)による絶え間ない電圧変動が、装置およびサーキットブレーカーを疲労させます。
- 長い配線:配線距離が長くなると、サーキットブレーカーと装置間の応答と保護が遅れる可能性があります。
- 温度の変動:トンネルやさまざまな地形を通過するときなど、急速な温度変化は装置の性能に影響を与えます。
- 機械的ストレス:サーキットブレーカーは、列車の動きによる大きな機械的衝撃、振動、急激な引っ張りの動きに直面し、これは信頼性に影響を与えます。
油圧磁気サーキットブレーカーは、これらの課題に効果的に対処します。サーマル磁性ブレーカーとは異なり、電流の変化にのみ反応し、温度変化に耐性があるため、高温条件下でも信頼性の高い性能を保証します。
さらに、過負荷保護を損なうことなく、大型モーターの始動時に生じることが多い過渡電流サージによる不要なトリップを防止します。ブレーカーの遅延時間は過負荷の大きさに基づいて正確に制御され、危険が高い大きな過負荷に対しては素早く応答し、小さな過負荷に対してはゆっくりと応答します。この精度が可能なのは、負荷感知コイルのワイヤーターン数がデバイスの電流定格を設定するためです。この数とワイヤーサイズを変更することで、メーカーは装置の全体的な電流容量内で事実上任意の定格のブレーカーを提供することができます。

図2:油圧磁気デバイスの機械的配置には、衝撃や振動に対する耐性が組み込まれています。
油圧磁気ブレーカーの機械設計(図2)は、鉄道用途に欠かせない優れた衝撃吸収性と振動吸収性を提供します。コアの位置は、オイルの粘度と2つの主作動スプリングによって安定化され、連続的な衝撃や振動の下でも静止位置を維持することができます。これらのブレーカーは、オイル粘度による時間遅れと、極と電機子の間の自然な磁気ギャップのおかげで、バーストや高速過渡などのライン電流の変動を吸収するのにも優れています。このギャップは過渡的なエネルギー貯蔵シンクとして機能し、磁気回路が飽和状態になりブレーカー機構がトリップするのを防ぎます。

図3:エアギャップが過渡的なエネルギーを吸収し、サージ時の磁気飽和を防止
鉄道環境では一般的な問題である長い配線は、一部のブレーカーに問題を引き起こす可能性があります。異なるハーネスを横切ったり、互いに重なったり、分裂したりするワイヤーのループ表面がアンテナとして機能し、ブレーカーに影響を与え、不要なトリップを引き起こす可能性があります。しかし、油圧磁気ブレーカーは磁気回路に大きなエアギャップを設けることでこれを回避し、負荷電流に関係なく磁気抵抗がこれらの要因の影響を受けないようにします。
熱磁気デバイスとは異なり、油圧磁気ブレーカーは温度ディレーティングなしに定格電流を流すことができます。これは、高いインピーダンス値がしばしば短絡電流を制限する鉄道用途で特に有益です。設計者はこの制限を利用して、実際に遭遇するであろう短絡電流に対して、大きすぎないブレーカーを指定することができます。
図4:磁気領域の開始時に起動時間の急激な低下が発生する
油圧磁気ブレーカーはまた、列車でよく見られる高い周囲温度を補償するのに非常に効果的です。温度が上昇すると、機器は一時的な損傷の影響を受けやすくなり、より迅速な保護が必要になります。油圧磁気デバイスは、オイル粘度を低下させることによってこれを達成し、コアがより速く動いて回路を遮断することを可能にします。応答時間が加速する間、トリップ電流レベルは影響を受けることがなく、不要なトリップを引き起こすことなく迅速な保護を保証します。
機能的な利点に加えて、油圧磁気ブレーカーは物理的な利点を提供します。前面取り付けが可能なコンパクトな設計により、バックプレートに電源端子や補助スイッチを自由に取り付けることができます。これにより、ケーブル管理が簡素化され、隣接するブレーカーライン間の間隔が狭くなります。電気端子はスタッドとして実装されることが多く、鉄道規格に適合した安全で信頼性の高い密閉ラグ接続を提供します。
結論
油圧磁気サーキットブレーカーは、ほとんどの設計上の課題に対して、正確で信頼性が高く、コスト効率に優れたソリューションを提供します。これらのブレーカーは温度安定性があると考えられており、過電流検出機構は保護対象の回路の電流の変化にのみ反応します。複数の構成オプションが用意されており、多くの製品が今日の主要なアプリケーション要件を満たす高度な機能と最先端の設計を備えています。世界的なディストリビューターとして、Farnellはさまざまな要件に対応し、複数の業界で高い性能を確保するために、さまざまな回路ブレーカーを提供しています。