発振器
: 3,120 製品が見つかりました現在、契約価格の表示はできません。表示されている価格は標準小売価格、であり、注文の処理時に契約価格が適用されます。
必要なサービスをお選びください
弊社では Internet Explorer のサポートを終了しています。可能な限り最高のエクスペリエンスをお楽しみいただくために、最新のブラウザの使用をお勧めします。
5,000円(税抜き)以上のご購入で送料無料 – 配送について詳細はこちら
Remember this choice and automatically redirect me in the future
現在、契約価格の表示はできません。表示されている価格は標準小売価格、であり、注文の処理時に契約価格が適用されます。
ハイライト表示された数量フィールドに有効な数量を入力してください。
MEMS(設定可能でプログラム可能)、恒温槽付、SAW、スペクトラム拡散、標準、温度補償式、電圧制御など、さまざまなタイプのオシレータを幅広く提供
オシレータは、入力なしに連続した繰り返しの交互波形を生成する回路です。オシレータは基本的に直流源からの一方向電流を、回路部品によって決定される目的の周波数の交流波形に変換します。
オシレータには多くの種類がありますが、大きく分けて帰還型(線形とも呼ばれる)と弛張型の 2 つに分類できます。
帰還型では、エネルギーフローは常に能動部品から受動部品へと流れ、振動の周波数は帰還経路によって決定されます。
一方、弛張型では、エネルギーは能動部品と受動部品の間で交換され、振動の周波数はその過程に関わる充放電時定数によって決定されます。さらに、帰還型は低歪み正弦波出力を生成するのに対し、弛張型は非正弦波(のこぎり歯、三角、矩形)波形を生成します。